QGH1336305-06

Doğruluk testi gereksinimleri

Ölçüm cihazı doğruluğunu ölçmek için en sık kullanılan yöntem, stabil bir güç kaynağından test voltajları ve akımları uygulamak ve ölçüm cihazının değerlerini bir referans cihazdan ya da enerji standardından alınan değerlerle karşılaştırmaktır.

Sinyal ve güç kaynağı

Ölçüm cihazı, voltaj ve akım sinyali kaynağı değişimleri sırasında doğruluğunu korur ancak enerji darbe çıkışı, doğru test sinyalleri oluşturmak için stabil bir test sinyali gerektirir. Ölçüm cihazının enerji sinyali mekanizması, her kaynak ayarlamasından sonra stabilize olmak için yaklaşık 10 saniye süre gerektirir.

Ölçüm cihazının, doğruluk kontrol testi yapmak için kontrol gücüne bağlı olması gerekmektedir. Güç kaynağı özellikleri için ölçüm cihazınızın montaj belgelerine bakın.

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Cihazın güç kaynağının, cihazınızın güç kaynağı spesifikasyonlarına uygun olduğunu kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

Kontrol ekipmanı

Bir enerji darbesi LED’inden darbe çıkışlarını saymak ve zamanlamasını belirlemek için bir kontrol ekipmanı gereklidir.

  • Çoğu standart test cihazında, LED darbelerini tespit edecek optik sensörlerle donatılmış bir kol bulunmaktadır (fotodiyot devresi, algılanan ışığı voltaj sinyaline dönüştürür).

  • Referans cihaz ya da enerji standardı, harici bir kaynaktan gelen darbeleri (örneğin ölçüm cihazının darbe çıkışı) algılayacak ya da sayacak dijital girişlere sahiptir.

NOT: Test cihazının optik sensörleri, ortamdaki güçlü ışıklardan (kamera flaşları, floresan lambalar, güneş ışığı yansımaları, projektörler vb.) etkilenebilir. Bu durum test hatalarına neden olabilir. Ortamdaki ışıkları engellemek için gerekiyorsa bir örtü kullanın.

Ortam

Ölçüm cihazı, test cihazı ile aynı sıcaklıkta test edilmelidir. İdeal sıcaklık yaklaşık 23 ºC’dir (73 ºF). Testten önce ölçüm cihazının yeterince ısındığından emin olun.

Bir enerji doğrulama kontrolü testine başlamadan önce 30 dakika ısınma süresinin geçmesi önerilmektedir. Fabrikada ölçüm cihazları, çalışma sıcaklığında en iyi doğruluk düzeyine gelmelerini sağlamak için kalibrasyondan önce tipik çalışma sıcaklıklarına kadar ısıtılırlar.

Çoğu yüksek hassasiyetli elektronik ekipmanın, belirtilen performans seviyelerine ulaşmadan önce belirli bir süre ısınması gerekir. Enerji ölçüm cihazının standartları, üreticilerin ortam sıcaklığı değişiklikleri ve kendi kendine ısınma nedeniyle ölçüm cihazı doğruluğunun azalmasını belirlemelerine izin vermektedir.

Ölçüm cihazınız bu enerji ölçümü standartlarının gereksinimlerine uygundur ve bunların gereklerini karşılar.

Ölçüm cihazınızın uyumlu olduğu doğruluk standartlarının bir listesi için Schneider Electric temsilcinizle görüşün ya da www.se.com adresinden ölçüm cihazı broşürünü indirin.

Referans cihaz ya da enerji standardı

Testin doğruluğundan emin olmak için test edilen ölçüm cihazlarından 6 ila 10 kat daha yüksek bir belirtilen doğruluğa sahip referans cihaz ya da referans enerji standardı kullanmanız önerilir. Teste başlamadan önce referans cihaz ya da enerji standardının, üreticisi tarafından önerilen şekilde ısıtılması gerekmektedir.

NOT: Doğruluk testinde kullanılan tüm ölçüm ekipmanlarının (örn. voltmetreler, ampermetreler, güç faktörü ölçerler) doğruluğunu ve hassasiyetini kontrol edin.

Ölçüm cihazınızda enerji sinyallerini yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için Enerji sinyalleri bölümünü inceleyin.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?