QGH1336305-06

Güvenliğe genel bakış

Schneider Electric ürününüz, güvenliği etkinleştiren özelliklerle donatılmıştır.

Bu özellikler varsayılan durumda sağlanır ve kurulum gereksinimlerinize uygun olarak yapılandırılabilir. Her bir özelliğin devre dışı bırakılmasının ya da ayarlarının değiştirilmesinin, cihazın genel olarak güvenlik açısından sağlamlığını ve bunun sonucunda ağınızın güvenlik durumunu olumlu ya da olumsuz biçimde etkileyebileceğini unutmayın. Cihazınızın güvenlik özelliklerinin en iyi şekilde kullanımıyla ilgili güvenlik amaçlarına ve önerilerine bakın.

Ürünler, güvenlik konusunda sağlam olması için güçlendirilmiştir. Bu, güvenli geliştirme uygulamaları, güvenlik özelliklerinin eklenmesi ve güvenlik test tesislerimizde test edilmesinden oluşan sürekli bir işlemdir. Sistem güçlendirmesi en iyi uygulamalarına uygun hareket edilmesi, aynı zamanda sisteminizin genel güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmak için de gereklidir.

Önerilen en iyi uygulamalar için Cybersecurity Hardening Best Practices (Siber Güvenlik Güçlendirme En İyi Uygulamaları) belgesine bakın.

adresin bağlantıya nasıl dönüştürüleceğini öğrenin/sorun
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?