QGH1336305-06

VT ve CT ile ilgili açıklamalar

Toplam güç (Ptot), sekonder taraftaki voltaj ve akım girişlerinden alınan değerden türetilir ve VT ve CT oranları kullanılır.

Test noktaları VT’lerin ya da CT’lerin kullanılmasından bağımsız olarak her zaman sekonder taraftan alınır.

VT’ler ve CT’ler kullanıldıysa, denkleme primer ve sekonder değerlerini eklemeniz gerekir. Örneğin VT’lerin ve CT’lerin olduğu, dengeli 3 fazlı bir Wye sisteminde: Ptot = toplam güç olduğu yerde, VTp = VT primer, VTs = VT sekonder, CTp = CT primer, CTs = CT sekonder ve PF = güç faktörüdür.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?