QGH1336305-06

Ölçüm cihazı paneli

LED göstergeleri

LED göstergeleri, ölçüm cihazının etkinliği ya da durumu konusunda sizi uyarır ve bilgilendirir. Ölçüm cihazındaki çeşitli LED göstergeleri için lütfen aşağıdaki şekle bakın.

A Enerji sinyali LED’i (Kırmızı)
B Nabız / seri iletişim LED’i (Yeşil)
C Alternatif kaynak LED’i (Kırmızı)

Arka kablo bağlantıları

Ölçüm cihazında, akım, voltaj girişleri ve diğer kablo bağlantısı seçenekleri bulunmaktadır. Ölçüm cihazındaki çeşitli kablo bağlantı seçenekleri için aşağıdaki resme bakın.

A Giriş voltajı terminalleri (V1, V2, V3, VN)
B Röle terminalleri (PM1130H / PM1140H için kullanılabilir)
C Yardımcı güç kaynağı (kontrol gücü) terminalleri (L1, L2)
D Dijital giriş yuvası (Yalnızca PM1140H için)
E RS-485 iletişim terminalleri (D1+, D0-)
F Alternatif kaynak algılama / G-Algılama terminalleri (GenL, GenH) (PM1130H / EM6438H için kullanılabilir)
G Giriş akımı terminalleri (I1+, I1- , I2+ , I2- , I3+ , I3-)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?