QGH1336305-06

Parola ayarı

Ölçüm cihazının parolası sadece ön panel kullanılarak belirlenebilir. Tüm parolalar için varsayılan fabrika ayarı “0000”dır (sıfır). Parola korumalı ekranlar için varsayılan parolanın değiştirilmesi, yetkisiz personelin, Setup (Ayar) ve Clear (Sil) ekranları gibi belirli ekranlara erişmesini önler.
Setup’ı (Ayar) kullanarak ölçüm cihazı parolasını değiştirmek için bu adımları uygulayın:
  1. Ana sayfada Yukarı ya da Aşağı düğmelerini kullanarak Maintain (Bakım) kısmına gidin.
  2. OK (Tamam) tuşuna basın.
  3. Yukarı ya da Aşağı düğmelerini kullanarak Set (Ayar) kısmına ilerleyin.
  4. OK (Tamam) tuşuna basın.
  5. Parolayı girin. Varsayılan parola 0000’dır.
  6. OK (Tamam) tuşuna basın.
  7. Yukarı düğmesini kullanarak PASS (parola) parametresini seçin.
  8. OK (Tamam) tuşuna basın.
  9. Aşağı ya da Yukarı düğmelerine basarak basamakları değiştirin.
    NOT: İmleci bir sonraki basamağa hareket ettirmek için Sol düğmesine basın.
  10. OK (Tamam) tuşuna basın.
  11. Sol düğmesine basın.
  12. Ayarlarınızı kaydetmek için Evet’i (OK (tamam) düğmesine basın) seçin.

Parola ayarları

Parametre Değerler Tanım
Pass 0000 - 9999 Ölçüm cihazının ayar ekranına erişmek için parolayı belirler.
NOT: Ortak parola tüm parametreler için uygulanır.

Parolanın unutulması

Parolanın unutulması ya da ölçüm cihazıyla ilgili diğer teknik sorunlar konusunda destek ve yardım almak için www.se.com adresini ziyaret edin. E-postanıza ölçüm cihazınızın modelini, seri numarasını ve bellenim sürümünü eklediğinizden ve Teknik Desteği arıyorsanız bu bilgilerin hazır durumda olduğundan emin olun.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?