QGH1336305-06

Ön ödemeli ölçüm sistemi

Ön ödemeli ölçüm sistemi, müşterilerin sabit bir enerji değeri için tesis yönetimine önceden para ödemelerine olanak tanımaktadır. Ön ödemeli ölçüm hem tesis yönetimi hem de müşteriler açısından avantajlıdır. Tesis yönetimi, ölçüm değerlerini okuma zahmetinden kurtulur ve ödemelerini önceden alırken müşteriler birim tüketim yerine zaten depolanmış enerji tüketimi sayesinde cezalardan kurtulabilirler.

Ölçüm cihazı, ön ödemeli enerji ölçümünü desteklemektedir. Müşteriler, sadece iletişim sistemi üzerinde ölçüm cihazının bakiye kaydına enerji kredisi ekleyebilirler. Ölçüm cihazı, enerji tüketimine göre kredilerden düşmeye başlayacaktır.

Müşteri, enerji kredisinin inebileceği en düşük değeri belirleyebilir. Bu değere ulaşıldığında ölçüm cihazı bir alarm verecektir. Ölçüm cihazı alarmı, ön paneldeki yük çubuğunun en üstteki LED’in yanıp sönmesiyle gösterir. Enerji kredilerinin bitmesi durumunda ölçüm cihazı röleyi açar. Bundan sonra enerji tüketimi devam ederse ölçüm cihazı negatif bakiye toplamaya devam eder. Müşterinin bir sonraki kredi yüklemesi sırasında negatif bakiye yüklenen tutardan kesilir ve yalnızca kalan enerji kullanılabilecek kredi şeklinde yüklenir.

Tesis yönetimi, faturalandırma sistemine bağlı olarak Şebeke, Alternatif Kaynak ya da Toplam (Şebeke + Alternatif Kaynak) seçeneklerinden sadece birini seçebilir.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?