QGH1336305-06

RS-485 ağ yapılandırması

RS-485 portunun bağlantısını yaptıktan ve ölçüm cihazını açtıktan sonra, ölçüm cihazı ile iletişim kurmak için seri iletişim portunu yapılandırmanız gerekir.

Aynı RS-485 iletişim veri yolunda bulunan her cihazın benzersiz bir adresi olmalıdır ve tüm bağlı cihazların aynı protokole, baud hızına ve pariteye (veri formatı) ayarlanması gerekmektedir.

NOT: ION Setup uygulamasını kullanarak ölçüm cihazıyla iletişim kurmak için seri siteyi ve RS-485 ağındaki tüm bağlı cihazları aynı parite ayarına getirmeniz gerekmektedir.

Ekranı olmayan ölçüm cihazları için, bu ölçüm cihazlarını aynı RS-485 veri yoluna bağlamadan önce her birini ayrı ayrı bağlamalı ve yapılandırmalısınız.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?