QGH1336305-06

I/O sayfası (PM1130H / PM1140H için geçerlidir)

I/O parametresini görüntülemek için:

  1. Ana sayfada Yukarı ya da Aşağı düğmesini kullanarak I/O’ya ilerleyin.
  2. OK (Tamam) tuşuna basın.
  3. Çıkmak için Sol düğmesine basın.
Ekrandaki adı Açıklama
RLY Röle ON / OFF (Varsayılan) durumunu görüntüler
BAL.U Ön ödemeli enerji bakiyesini gösterir - Şebeke
BAL.G Ön ödemeli enerji bakiyesini gösterir – Alternatif kaynak
BAL.T Ön ödemeli enerji bakiyesini gösterir – Toplam (Şebeke + Alternatif kaynak)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?