QGH1336305-06

Nabız / seri iletişim LED’i

Nabız / seri iletişim LED’i, ölçüm cihazının çalıştığını ve seri Modbus iletişiminin durumunu göstermek için yanıp söner.

LED, ölçüm cihazının çalıştığını göstermek için yavaş, sabit bir hızda yanıp söner. Ölçüm cihazı, bir Modbus seri iletişim portundan iletişim kurarken LED değişken, daha yüksek bir hızda yanıp söner.

Bu LED’i başka amaçlar için yapılandıramazsınız.

NOT: Sürekli yanan ve yanıp sönmeyen nabız LED’i, bir teknik sorun olduğunu gösterebilir. Bu durumda ölçüm cihazını kapatın ve gücü yeniden uygulayın. LED hala yanıp sönmüyorsa, Teknik Destek ile görüşün.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?