QGH1336305-06

Otomatik kaydırma

Otomatik kaydırma, belirli bir ekran sayfası grubunun, herhangi bir tuş kullanmadan her sekiz saniyede bir sıralı biçimde görüntülenmesini sağlar. Bu işlev uzak bir mesafeden bakmak için elverişlidir. Ölçüm cihazı, iki saniye boyunca parametre adını ve bunu takiben 8 saniye boyunca değeri gösterir.
NOT: Otomatik kaydırma sırasında herhangi bir tuşa basarsanız, manuel kaydırma etkin hale gelir.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?