QGH1336305-06

THD sayfası (PM1130H / PM1140H için geçerlidir)

THD parametrelerini görüntülemek için:

  1. Ana sayfada Yukarı ya da Aşağı düğmesini kullanarak THD’ye ilerleyin.
  2. OK (Tamam) tuşuna basın.
  3. Bir sonraki THD parametresine ilerlemek için Yukarı ya da Aşağı düğmesine basın.
  4. Çıkmak için Sol düğmesine basın.
Ekrandaki adı Açıklama
V% 12, 23, 31 Sırasıyla Voltaj hatları 12, 23 ve 31 için voltaj %THD’yi gösterir
V% 1, 2, 3 Sırasıyla Voltaj hatları 1, 2 ve 3 için voltaj %THD’yi gösterir
%A 1, 2, 3 Sırasıyla akım hatları 1, 2 ve 3 için akım %THD’yi gösterir
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?