QGH1336305-06

Doğruluk kontrol testi için gerekli darbe hesaplaması

Doğruluk kontrol test ekipmanları genellikle belirli bir test süresi için darbe sayısını belirtmenizi gerektirir.

Referans test ekipmanı, “t” saniyelik test süresi için gerekli darbe sayısını belirtmenizi gerektirir. Normalde darbe sayısı en az 25’tir ve test süresi 30 saniyeden daha fazladır.

Gerekli darbe sayısını hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanın:

Darbe sayısı = Ptot x K x t/3600

Burada:

  • Ptot = kilowatt (kW) cinsinden toplam anlık güç

  • K = kWh başına sinyal sayısı cinsinden ölçüm cihazının darbe sabiti ayarı

  • t = test süresi, saniye cinsinden (tipik olarak 30 saniyeden fazla)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?