QGH1336305-06

Gerçek, reaktif ve görünen güç (PQS)

Tipik bir AC elektrik sistemi yükü, hem rezistif hem de reaktif (endüktif ya da kapasitif) bileşenlere sahiptir.

Aktif güç olarak da bilinen gerçek güç (P), rezistif yükler tarafından tüketilir. Reaktif güç (Q), endüktif yükler tarafından tüketilir ya da kapasitif yükler tarafından oluşturulur.

Görünen güç (S), gerçek ve reaktif güç sağlamak için ölçülen güç sisteminizin kapasitesidir.

Güç birimi gerçek güç P için watt (W ya da kW), reaktif güç Q için vars (VAR ya da kVAR), görünen güç S için volt-amperdir (VA ya da kVA).

Güç akışı

Güç kaynağından yüke pozitif gerçek güç P(+) akar. Yükten güç kaynağına negatif gerçek güç P(-) akar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?