QGH1336305-06

Güvenlik bilgileri

Önemli bilgiler

Bu talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve cihazı kurmayı, kullanmayı, cihaz üzerinde servis ve bakım işlemleri gerçekleştirmeyi denemeden önce aşina olmak için cihaza göz atın. Sizi potansiyel tehlikelere karşı uyarmak veya bir prosedürü açıklayan veya basitleştiren bir bilgiye dikkatinizi çekmek için bu belgelerin çeşitli kısımlarında ya da cihaz üzerinde aşağıda belirtilen özel mesajlar görülebilir.

   

Bu iki sembolden biri “Tehlike” veya “Uyarı” güvenlik etiketine eklendiğinde talimatlara uyulmadığı takdirde kişisel yaralanmayla sonuçlanabilecek elektrik tehlikesi söz konusu olduğunu belirtir.

Bu, güvenlik uyarısı sembolüdür. Olası kişisel yaralanma risklerine karşı sizi uyarmak için kullanılır. Yaralanma veya ölüm ihtimalinden kaçınmak için kılavuzda bu sembolle birlikte verilen tüm güvenlik talimatlarına uyun.


TEHLİKE
TEHLİKE, önlenmediği takdirde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanacak tehlikeli bir duruma işaret eder.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
UYARI
UYARI, önlenmediği takdirde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek tehlikeli bir duruma işaret eder.
DİKKAT
DİKKAT, önlenmediği takdirde hafif ya da orta dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek tehlikeli bir duruma işaret eder.
DUYURU
UYARI, fiziksel yaralanmayla ilgili olmayan uygulamaları göstermek için kullanılır.

Lütfen unutmayın

Elektrikli ekipmanın kurulumu, çalıştırılması, servis ve bakımı yalnız yetkili personel tarafından, erişimi kısıtlı yerlerde yapılmalıdır. Bu ekipmanın kullanımından kaynaklanan olumsuz sonuçlar için Schneider Electric hiçbir sorumluluk kabul etmez. Yetkili kişi, elektrikli ekipmanın yapısı, kurulumu ve çalıştırılması ile ilgili beceri ve bilgiye sahip olan ve ilgili tehlikeleri algılayıp önlemek üzere güvenlik eğitiminden geçmiş kişidir.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?