QGH1336305-06

Durum girişi (DI) uygulamaları (PM1140H için geçerlidir)

Durum girişleri, harici kontakların ya da devre kesicilerin durumunu izlemek için kullanılır.

Ölçüm cihazının durum girişleri, durum girişinin AÇIK/KAPALI durumunu algılamak için harici bir voltaj kaynağı veya besleme voltajı (ölçüm cihazında sağlanan) gerektirir. Durum girişindeki harici voltaj, çalışma aralığı içindeyse ölçüm cihazı AÇIK durumdadır.

Durum girişi kablo bağlantıları

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?