DM sayfası (PM1130H / PM1140H için geçerlidir)
DM parametrelerini görüntülemek için:
- Ana sayfada Yukarı ya da Aşağı düğmesini kullanarak DM’ye ilerleyin.
- OK (Tamam) tuşuna basın.
- Bir sonraki DM parametresine ilerlemek için Yukarı ya da Aşağı düğmesine basın.
- Çıkmak için Sol düğmesine basın.

| Ekrandaki adı | Açıklama |
|---|---|
| d.W | Aktif güç için son talep değerini gösterir. |
| d.VA | Görünen güç için son talep değerini gösterir. |
| d.VAR | Reaktif güç için son talep değerini gösterir. |
| Rd | Talep değerinin artışını gösterir. |
| tR | Kalan
süreyi gösterir, örneğin dd:ss
NOT: Kalan süre,
2 basamak Dakika ve 2 basamak Saniye şeklinde gösterilir.
|
| md.u | Şebeke için maks. talep değerini gösterir. |
| md.oc | Şebeke için maks. talep gerçekleşme süresini gösterir. |
| md.G | Alternatif kaynak için maks. talebi gösterir. |
| md.oc | Alternatif
kaynak için maks. talep gerçekleşme süresini
gösterir, örneğin ssssss:dd
NOT: Maks. talep gerçekleşme
süresi, 6 basamak Saat ve 2 basamak Dakika şeklinde gösterilir.
|