QGH1336305-06

Güç faktörü işareti kuralları

Güç faktörü işareti (PF işareti), pozitif ya da negatif olabilir ve IEC standartları tarafından kullanılan kurallarla tanımlanır.

PF işareti kuralları: IEC

PF işareti, gerçek güç (kW) akışının yönüyle ilişkilidir.

  • Bölüm 1 ve 4: Pozitif gerçek güç (+kW), PF işareti pozitiftir (+).

  • Bölüm 2 ve 3: Negatif gerçek güç (-kW), PF işareti negatiftir (-).

IEC -1 ila +1 biçimi

Bölüm

PF Aralığı

İşaretli HMI Gösterimi

RS-485 Comm’da PF

(Reg IEC biçimi)

Bölüm 1

0 ila +1

Endüktif (+)

Pozitif İşaret

Bölüm 2

-1 ila 0

Kapasitif (-)

Negatif işaret

Bölüm 3

0 ila -1

Endüktif (-)

Negatif İşaret

Bölüm 4

+1 ila 0

Kapasitif(+)

Pozitif İşaret

Örnek ekran

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?