QGH1336305-06

Güç kalitesi (PM1130H / PM1140H için geçerlidir)

Ölçüm cihazı, tüm voltaj ve akım girişleri (seçilen kablo bağlantısı yapılandırmasına bağlı olarak) için 15. harmoniğe kadar komple harmonik distorsiyon ölçümü, kayıt ve gerçek zamanlı raporlama sağlar.

Ölçüm cihazında aşağıdaki güç kalitesi ölçümleri mevcuttur:

  • Akım ve voltaj için toplam harmonik distorsiyon (%THD) (seçilen kablo bağlantısı yapılandırmasına bağlı olarak hattan hata, hattan nötre gösterir)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?