QGH1336305-06

RS-485 portu ayarı

Ölçüm cihazı, fabrikada varsayılan olarak seri iletişim ayarlarına yapılandırılmıştır ve cihazı RS-485 veri yoluna bağlamadan önce bunu değiştirmeniz gerekebilir.

Ölçüm cihazı fabrikada aşağıdaki varsayılan seri iletişim ayarlarına yapılandırılmıştır:

  • Protokol = Modbus RTU

  • Adres = 1

  • Baud hızı = 19200

  • Parite = Çift

Ölçüm cihazına bağlamak için bir iletişim dönüştürücü (USB’den RS-485’e ya da RS-232’den RS-485’e) kullanabilirsiniz.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?