Doğruluğun kontrol testi
TEHLİKE |
|---|
|
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA
VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
|
- Cihaz ya da ekipman üzerinde çalışmaya başlamadan önce bu cihaza ve bağlı olduğu ekipmana elektrik veren tüm kaynakları kapatın.
- Gücün tamamen kapalı olduğunu doğrulamak için uygun bir nominal voltaj algılama cihazı kullanın.
- Test voltaj ve akım kaynağını, referans cihaza ya da enerji standardına bağlayın. Test edilen ölçüm cihazına giden tüm voltaj girişlerinin paralel bağlı olduğundan ve tüm akım girişlerinin seri bağlandığından emin olun.
- Standart çıkış darbelerini saymak
için kullanılan kontrol cihazını, aşağıdaki
yöntemlerden birini kullanarak bağlayın:
Seçenek Açıklama Enerji sinyali LED’i Standart test cihazı armatürünün üzerindeki kırmızı ışık sensörünü, enerji darbesi LED’inin üzerine hizalayın. Darbe çıkışı Ölçüm cihazının darbe çıkışını, standart test cihazı darbe sayma bağlantı noktalarına bağlayın. NOT: Kullanılacak yöntemi seçerken, enerji darbe LED’lerinin ve darbe çıkışlarının farklı darbe çıkışı limitleri olduğunu unutmayın. - Kontrol testini gerçekleştirmeden önce test cihazının ölçüm cihazını açmasını ve en az 30 saniye boyunca voltaj uygulamasını bekleyin. Bu işlem, ölçüm cihazının dahili devresinin stabilize olmasına yardımcı olur.
- Ölçüm cihazının parametrelerini, doğruluk kontrolü testine göre ayarlayın.
- Enerji darbelerinin sayılması için seçilen yönteme bağlı olarak, ölçüm cihazının enerji darbesi LED’ini ya da darbe çıkışlarından birini enerji darbesi vermeye ayarlayın. Ölçüm cihazının enerji darbesi sabitini, referans test cihazıyla senkronize olacak şekilde ayarlayın.
- Test noktalarında ölçüm cihazı doğruluğu kontrolü işlemini gerçekleştirin. Test cihazının, yeterli sayıda darbe okumasını sağlamak için her test noktasını en az 30 saniye boyunca test edin. Test noktaları arasında geçiş yapmadan önce 10 saniye süreyle bekleyin.
TEHLİKE
Related links
See Meter settings for verifying accuracy testing for the meter parameters and their settings that must be configured for verifying accuracy testing.
See Calculating number of pulses for instructions on how to calculate the number of pulses required for accuracy verification.
See Percentage error calculation for instructions on how to calculate the percentage error for accuracy verification testing.