NHA2779006-12

Tastenfunktionen für die Bearbeitung von Löschparametern

Auf dem Messgerät können zur Anzeige der Löschbildschirme einzelne Tasten gedrückt werden.
Modus Taste Funktion
Bildschirm löschen

Halten Sie die Taste „OK“ 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Clear-Modus (Löschen) zu wechseln.

Drücken Sie auf die Taste „OK“, um die Parameterwerte zu löschen/zurückzusetzen.

Halten Sie die Taste „OK“ 2 Sekunden lang gedrückt, um den Clear-Modus zu beenden.

Für die Navigation zum nächsten Parameter.
Für die Navigation zum vorherigen Parameter.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.