NHA2779004-11

Fonctions des boutons pour la modification des paramètres d’effacement

Pour accéder aux écrans d’effacement, vous pouvez appuyer sur les boutons un par un ou en combinaisons.
Mode Bouton Fonction
Écran Clear

Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton pour afficher l’écran Clear.

Appuyez sur le bouton OK pour effacer/réinitialiser les valeurs de paramètre.

Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton OK pour quitter l’écran Clear.

Pour passer au paramètre suivant.
Pour revenir au paramètre précédent.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?