NHA2779005-11

Funciones de las teclas al bloquear/desbloquear páginas de la central de medida

La central de medida admite una función de combinación de clics para los botones que permite bloquear o desbloquear pantallas.
Modo Tecla Función
Bloqueo/desbloqueo   

Mantenga pulsados los botones de flecha arriba y OK simultáneamente durante 2 segundos para bloquear o desbloquear una pantalla de la central de medida.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?