NHA2779006-11

E/A-Module

HINWEIS: Nur zutreffend für das Messgerätmodell PM2130

Dieser Abschnitt ergänzt die Installationsanleitungen für optionale E/A-Module und enthält zusätzliche Informationen zu den physischen Merkmalen und Funktionen des jeweiligen E/A-Moduls.

Die E/A-Module sind in den folgenden Varianten erhältlich:

  • Einkanal-Analog-E/A-Modul

  • Zweikanal-Analog-E/A-Modul

  • Zweikanal-Digital-E/A-Modul

  • Digitales Eingangs- und Relaisausgangsmodul mit zwei Kanälen

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?