NHA2779004-11

Modules E/S

NOTE: Applicable uniquement au modèle PM2130

Cette section vient compléter les fiches d’installation des modules en option et fournit des informations supplémentaires sur les caractéristiques physiques et les capacités du module E/S.

Les modules E/S sont disponibles dans les variants suivants :

  • Module E/S analogique à un canal

  • Module E/S analogique bicanal

  • Module E/S logique bicanal

  • Module avec sortie de relais et entrée logique bicanal

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?