NHA2779005-11

Módulos de E/S

NOTA: Aplicable solo al modelo de central de medida PM2130

Esta sección complementa las fichas de instalación de los módulos de E/S opcionales y proporciona información adicional sobre las características y funciones físicas del módulo de E/S.

Los módulos de E/S están disponibles con las siguientes variantes:

  • Módulo de E/S analógico de un solo canal

  • Módulo de E/S analógico de dos canales

  • Módulo de E/S digital de dos canales

  • Módulo de entradas digitales y salidas de relé de dos canales

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?