NHA2779006-11

Messgerät-Leistungsmerkmale

Die Messgeräte der PM2100-Reihe unterstützen zahlreiche Funktionen, von denen einige nachstehend aufgeführt sind:
  • LED-Displaybildschirm: Intuitive selbstgeführte Navigation über ein LED-Display mit drei Tasten sowie mit drei Zeilen gleichzeitiger Werte. Zwei LED-Spalten zu beiden Seiten des Front-Bedienfelds des Messgeräts zur Anzeige der jeweiligen Parameternamen.

  • Energieabrechnung und -bilanzierung

  • Messung von realem LF und Cosinus Phi

  • Wirk-, Blind- und Scheinenergie-Messwerte

  • Min/Max-Werte der Momentanparameter mit Zeitstempel.

  • Cybersicherheit: Das Messgerät unterstützt die Deaktivierung der RS-485-Schnittstelle über die Front-Bedienfeldtasten, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Schalten Sie die RTU-Geräte ein und aus, wenn Knoten im Softwaresystem nur begrenzt verfügbar sind.

  • Unterdrückungsstrom: Das Messgerät kann so konfiguriert werden, dass es die Messung des induzierten/zusätzlichen Laststroms im Stromkreis ignoriert (kann auf einen Wert von 5 bis 99 mA eingestellt werden).

Das Messgerät kann als autonomes Gerät verwendet werden. Allerdings werden seine umfangreichen Funktionen erst dann vollständig ausgeschöpft, wenn es als Teil eines Energiemanagementsystems verwendet wird.

Informationen zu den Anwendungen, Details zu den Funktionen und Merkmalen sowie die vollständigen und aktuellsten technischen Daten der PM2100-Messgeräte finden Sie im technischen Datenblatt der EasyLogic PM2000-Reihe unter www.se.com.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?