Funciones de la central de medida
-
Pantalla de visualización LED: Navegación intuitiva y autoguiada a través de la pantalla LED de tres botones con tres líneas de valores concurrentes. Las dos columnas de LED situadas en sendos laterales del panel frontal de la central de medida indican el nombre del parámetro mostrado.
-
Recuento y equilibrado de energía
-
Medición tanto del FP real como del FP de desplazamiento.
-
Lecturas de energía activa, reactiva y aparente.
-
Valores mín./máx. de parámetros instantáneos con sello de fecha y hora.
-
Ciberseguridad: La central de medida permite deshabilitar el puerto RS-485 desde las teclas del panel frontal para evitar accesos no autorizados. Conmute entre los dispositivos RTU en caso de que la disponibilidad de nodos del sistema de software sea limitada.
-
Intensidad de supresión: La central de medida puede configurarse de forma que ignore la medición de intensidad de la carga inducida/auxiliar (que puede establecerse en valores de entre 5 y 99 mA).
La central de medida puede utilizarse como dispositivo independiente, aunque sus amplias funciones se optimizan cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de energía.
Consulte la ficha de datos técnicos de la serie EasyLogic PM2000R en www.se.com para obtener información sobre las aplicaciones, los datos de las funciones y las especificaciones más actualizadas y completas de las centrales de medida de la serie PM2100.