NHA2779004-11

Caractéristiques de l’appareil

Le PM2100 présente de nombreuses caractéristiques, dont nous indiquons une partie ci-dessous :
  • Afficheur LED : L’afficheur LED à trois boutons permet une navigation intuitive et conviviale et affiche trois lignes de valeurs simultanément. Les deux colonnes de voyants LED de chaque côté du panneau avant indiquent le nom du paramètre affiché.

  • Comptage et équilibrage de l’énergie

  • Mesure du FP vrai et du cosinus(phi)

  • Mesures d’énergie active, réactive et apparente

  • Valeurs min/max des paramètres instantanés avec horodatage

  • Cybersécurité : L’appareil permet de désactiver le port RS-485 à l’aide des touches du panneau avant afin d’empêcher tout accès non autorisé. Si les nœuds sont en disponibilité limitée dans le système logiciel, basculez entre appareils RTU.

  • Seuil de courant : Vous pouvez configurer l’appareil pour ignorer la mesure du courant de charge induit/auxiliaire dans le circuit (plage de 5 à 99 mA).

Bien qu’il soit possible d’utiliser l’appareil comme équipement autonome, c’est intégré à un système de gestion de l’énergie qu’il donne toute la mesure de sa fonctionnalité.

Pour les applications, le détail des fonctions et les spécifications les plus récentes et exhaustives des appareils PM2100, reportez-vous à la fiche technique EasyLogic PM2000 et au site www.se.com.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?