Modelos y accesorios de la central de medida PM2100
Modelos de central de medida
| Modelo | Referencia comercial | Descripción |
|---|---|---|
| PM2110 | METSEPM2110 | Central de medida LED con precisión Clase 1 de montaje en panel y con salida de impulsos. |
| PM2120 | METSEPM2120 | Central de medida LED con precisión Clase 1 de montaje en panel con comunicaciones RS-485 y armónicos impares hasta el orden 15. |
| PM2130 | METSEPM2130 | Central de medida LED de Clase 0.5S de montaje en panel con comunicaciones RS-485, armónicos impares hasta el orden 31, compatibilidad con E/S y datos de registro y alarmas. |
Accesorios de la central de medida
| Modelo | Referencia comercial | Descripción |
|---|---|---|
| Módulo de salida y entrada digital de 2 canales | METSEPM2KDGTLIO22 y METSEPM2KDGTLIO22D | Módulo de E/S digital con entrada y salida de 2 canales. |
| Módulo de salida y entrada analógica de 2 canales | METSEPM2KANLGIO22 y METSEPM2KANLGIO22D | Módulo de E/S analógica con entrada y salida de 2 canales. |
| Módulo de salida y entrada analógica de 1 canal | METSEPM2KANLGIO11 y METSEPM2KANLGIO11D | Módulo de E/S analógica con entrada y salida de un solo canal. |
| Módulo de entradas digitales y salidas de relé de 2 canales |
METSEPM2K2DI2RO y METSEPM2K2DI2ROD |
Salida de relé con entrada digital y salida de relé de dos canales. |
Consulte las páginas del catálogo de la serie PM2000, disponible en www.se.com, o póngase en contacto con el distribuidor local de Schneider Electric si desea obtener información acerca de los adaptadores de montaje disponibles para la central de medida.