NHA2779004-11

Modèles et accessoires de l’appareil PM2100

La série PM2100 est proposée en un seul format mais sous trois variants.

Modèles de l’appareil

Modèle Référence commerciale Description
PM2110 METSEPM2110 Appareil LED pour montage sur tableau, classe 1, avec sortie à impulsions.
PM2120 METSEPM2120 Appareil LED pour montage sur tableau, classe 1, avec port RS-485 et harmoniques impairs jusqu’au 15th rang.
PM2130 METSEPM2130 Appareil LED pour montage sur tableau, classe 0,5S, avec port RS-485, harmoniques impairs jusqu’au 31st rang, ES/S et journal de données.

Accessoires de l’appareil

Modèle Référence commerciale Description
Module E/S logique bicanal METSEPM2KDGTLIO22 et METSEPM2KDGTLIO22D Module à entrée et sortie logiques à 2 canaux.
Module E/S analogique bicanal METSEPM2KANLGIO22 et METSEPM2KANLGIO22D Module à entrée et sortie analogiques à 2 canaux.
Module E/S analogique monocanal METSEPM2KANLGIO11 et METSEPM2KANLGIO11D Module à entrée et sortie analogiques à canal unique.
Module avec sortie de relais et entrée logique bicanal

METSEPM2K2DI2RO et METSEPM2K2DI2ROD

Module relais avec sortie de relais et entrée logique bicanal
NOTE: Seuls les modèles PM2130 prennent en charge les modules E/S supplémentaires.

Pour plus d’informations sur les adaptateurs de montage disponibles pour votre appareil, reportez-vous aux pages de catalogue PM2000, disponible sur www.se.com, ou contactez votre représentant Schneider Electric local.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?