NHA2779004-11

Visualisation des données sur l’afficheur

Les valeurs moyennées de tension, de courant et de facteur de puissance s’affichent au premier démarrage de l’appareil, après le dernier écran affiché ou verrouillé (par défaut) et à chaque mise sous tension de l’appareil.

Écrans de données de l’appareil

Les écrans de l’appareil sont divisés entre mesures par phase, mesures système, mesures de valeur moyenne, mesures d’énergie et RTC / E/S.

Écrans de données de l’afficheur

Les éléments de menu sont répertoriés ci-dessous.

Mesures du système

Vavg Tension moyennée des 3 phases
kVA Puissance apparente totale
F Fréquence (Hz)
x1000 Facteur de multiplication
Imoy Courant moyenné des 3 phases
kW Puissance active totale
In Courant du neutre
x1000 Facteur de multiplication
PFavg Facteur de puissance moyen
kVAR Puissance réactive totale
Idéséq Déséquilibre de courant
x1000 Facteur de multiplication

Mesures par phase

VL-N Tension simple V1 V2 V3
VL-L Tension composée V12 V23 V31
I Courant A1 A2 A3
kVA Puissance apparente kVA1 kVA2 KVA3
kW Puissance active kW1 kW2 kW3
kVAR Puissance réactive kVAR1 KVAR2 KVAR3
PF Facteur de puissance – : FP en avance PF1 PF2 PF3
+ : FP en retard
VTHD THD% tension   V1THD V2THD V3THD
ITHD THD% courant   A1THD A2THD A3THD

Mesures d'énergie

kWh Énergie active – Importée / Fournie (+)
Énergie active – Exportée / Reçue (–)
kVAh Énergie apparente – Importée / Fournie (+)
Énergie apparente – Exportée / Reçue (–)
kVARh Énergie réactive – Importée / Fournie (+)
Énergie réactive – Exportée / Reçue (–)

Mesures de valeurs moyennes

DM Dernière valeur moyenne kVA kVAR kW Iavg
PrsDM Valeur moyenne actuelle / croissante kVA kVAR kW Iavg
PrdDM Valeur moyenne prévue kVA kVAR kW Iavg
MD Maximum de valeur moyenne kVA kVAR kW Iavg

RTC / IO

RTC Date et heure Année / Date / Heure
E/S (PM2130 uniquement)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?