NHA2779005-11

Visualización de datos de la central de medida a través de la pantalla

Los valores promedio tensión, intensidad y factor de potencia se muestran la primera vez que se enciende la central de medida; tras el primer encendido, se muestra la última pantalla visualizada o la pantalla bloqueada (predeterminada) al encender la central de medida.

Pantallas de datos de la central de medida

Las pantallas de la central de medida se dividen en función de las mediciones de fase, mediciones de sistema, mediciones de demanda, mediciones de energía y RTC/E/S.

Pantallas de visualización de datos de la central de medida

A continuación se relacionan los elementos de menú de la pantalla.

Mediciones del sistema

Vavg Tensión, media trifásica
kVA Potencia aparente total
F Frecuencia (Hz)
x1000 Factor de multiplicación
Imedia Intensidad, media trifásica
kW Potencia activa total
In Intensidad de neutro
x1000 Factor de multiplicación
FPavg Media de factor de potencia
kVAR Potencia reactiva total
Idesq Desequilibrio de intensidad
x1000 Factor de multiplicación

Mediciones de fases

VL-N Tensión fase a neutro V1 V2 V3
VL-L Tensión fase a fase V12 V23 V31
I Intensidad A1 A2 A3
kVA Potencia aparente kVA1 kVA2 KVA3
kW Potencia activa kW1 kW2 kW3
kVAR Potencia reactiva kVAR1 KVAR2 KVAR3
FP Factor de potencia −: FP de avance PF1 PF2 PF3
+: FP de retraso
VTHD Porcentaje de THD de tensión   V1THD V2THD V3THD
ITHD Porcentaje de THD de intensidad   A1THD A2THD A3THD

Mediciones de energía

kWh Energía activa: Importada/suministrada (+)
Energía activa: Exportada/recibida (−)
kVAh Energía aparente: Importada/suministrada (+)
Energía aparente: Exportada/recibida (−)
kVARh Energía reactiva: Importada/suministrada (+)
Energía reactiva: Exportada/recibida (−)

Mediciones de demanda

DM Última demanda kVA kVAR kW Iavg
PrsDM Demanda presente/actual/creciente kVA kVAR kW Iavg
PrdDM Demanda pronosticada kVA kVAR kW Iavg
MD Demanda máx. kVA kVAR kW Iavg

RTC / E/S

RTC Fecha y hora Año/fecha/hora
IO (solo aplicable al modelo PM2130)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?