NHA2779006-11

Messgerätdaten auf dem Display anzeigen

Beim ersten Einschalten des Messgeräts werden die Durchschnittswerte von Spannung, Strom und Leistungsfaktor angezeigt. Danach wird bei jedem Einschalten des Messgeräts der zuletzt angezeigte oder gesperrte Bildschirm (Standardbildschirm) angezeigt.

Messgerät-Datenbildschirme

Die Messgerät-Bildschirme sind nach Phasenmessungen, Systemmessungen, Mittelwertmessungen, Energiemessungen und Echtzeituhr/E/A aufgeteilt.

Messgerätdaten-Displaybildschirme

Die Bildschirmmenüpunkte sind nachstehend aufgeführt.

Systemmessungen

Vavg Spannung, 3-Phasen-Durchschnitt
kVA Scheinleistung gesamt
F Frequenz (Hz)
x1000 Multiplikationsfaktor
Iavg Strom, 3-Phasen-Durchschnitt
kW Wirkleistung gesamt
In Neutralleiterstrom
x1000 Multiplikationsfaktor
PFavg Leistungsfaktor-Durchschnitt
kVAR Blindleistung gesamt
Iunb Stromunsymmetrie
x1000 Multiplikationsfaktor

Phasenmessungen

VL-N Spannung Phase-Neutralleiter V1 V2 V3
VL-L Spannung Phase-Phase V12 V23 V31
I Strom A1 A2 A3
kVA Scheinleistung kVA1 kVA2 KVA3
kW Wirkleistung kW1 kW2 kW3
kVAR Blindleistung kVAR1 KVAR2 KVAR3
PF Leistungsfaktor -: voreilender LF PF1 PF2 PF3
+: nacheilender LF
VTHD Spannung THD%   V1THD V2THD V3THD
ITHD Strom THD%   A1THD A2THD A3THD

Energiemessungen

kWh Wirkenergie – Import/geliefert (+)
Wirkenergie – Export/empfangen (-)
kVAh Scheinenergie – Import/geliefert (+)
Scheinenergie – Export/empfangen (-)
kVARh Blindenergie – Import/geliefert (+)
Blindenergie – Export/empfangen (-)

Mittelwertmessungen

DM Letzter Mittelwert kVA kVAR kW Iavg
PrsDM Aktueller/steigender Mittelwert kVA kVAR kW Iavg
PrdDM Prognostizierender Mittelwert kVA kVAR kW Iavg
MD Max. Mittelwert kVA kVAR kW Iavg

RTC / IO

Echtzeituhr Datum und Uhrzeit Jahr/Datum/Stunde
IO (gilt nur für PM2130)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?