NHA2779005-11

Acceso a la configuración

La pantalla de visualización y las teclas de la central de medida le permiten desplazarse hasta los parámetros deseados y editarlos.
  1. Mantenga pulsados los botones de flecha arriba y abajo simultáneamente durante 2 segundos.
  2. Especifique la contraseña. La contraseña predeterminada es 0000.
  3. Pulse la tecla OK para acceder a la configuración.
  4. Mantenga pulsados los botones de flecha arriba y abajo simultáneamente durante 2 segundos para salir de la configuración tras visualizar los parámetros.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?