NHA2779006-12

Setup-Modus aufrufen

Sie können mithilfe der Tasten auf dem Messgerät-Displaybildschirm zu den erforderlichen Parametern navigieren und diese bearbeiten:
  1. Halten Sie die Auf- und Abwärtstasten 2 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt.
  2. Geben Sie das Kennwort ein. Das Standardkennwort lautet 0000.
  3. Drücken Sie auf die Taste „OK“, um „Setup“ aufzurufen.
  4. Halten Sie die Auf- und Abwärtstasten 2 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, um den Setup-Modus nach der Anzeige der Parameter zu verlassen.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.