NHA2779004-11

Accès à l’écran de configuration

Les boutons et l’afficheur permettent de naviguer et de modifier les paramètres requis.
  1. Appuyez pendant 2 secondes sur les boutons Haut et Bas simultanément.
  2. Entrez le mot de passe. Le mot de passe par défaut est 0000.
  3. Appuyez sur OK pour accéder à l’écran de configuration.
  4. Appuyez pendant 2 secondes sur les boutons Haut et Bas simultanément pour quitter l’écran de configuration après avoir consulté les paramètres.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?