NHA2779006-12

Einrichtungsparameter verlassen

Nachstehend wird beschrieben, wie Sie den Einrichtungsmodus beenden, ohne Parameterwerte zu bearbeiten:
  1. Halten Sie die Auf- und Abwärtstasten 2 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, um „Setup“ aufzurufen.
  2. Geben Sie das Kennwort ein. Das Standardkennwort lautet 0000.
  3. Drücken Sie auf „OK“.
  4. Drücken Sie auf die Auf- oder Abwärtstaste, um verschiedene Einrichtungsparameter anzuzeigen.
  5. Halten Sie die Auf- und Abwärtstasten 2 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, um „Setup“ zu beenden, ohne Änderungen an den Parameterwerten vorzunehmen.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.