NHA2779004-11

Quitter les paramètres de configuration

Les étapes suivantes expliquent comment quitter le mode de configuration sans modifier de paramètres.
  1. Appuyez pendant 2 secondes sur les boutons Haut et Bas simultanément pour accéder à l’écran de configuration.
  2. Entrez le mot de passe. Le mot de passe par défaut est 0000.
  3. Appuyez sur OK.
  4. Appuyez sur les boutons Haut ou Bas pour afficher les différents paramètres de configuration.
  5. Appuyez pendant 2 secondes sur les boutons Haut et Bas simultanément pour sortir du mode configuration sans modifier les valeurs de paramètre.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?