NHA2779005-11

Salida de los parámetros de configuración

Los siguientes pasos describen cómo salir del modo de configuración sin editar ninguno de los valores de los parámetros.
  1. Mantenga pulsados los botones de flecha arriba y abajo simultáneamente durante 2 segundos para acceder a la Configuración.
  2. Especifique la contraseña. La contraseña predeterminada es 0000.
  3. Pulse OK.
  4. Pulse los botones de flecha arriba y abajo para visualizar los distintos parámetros de configuración.
  5. Mantenga pulsados los botones de flecha arriba y abajo simultáneamente durante 2 segundos para salir de la pantalla de configuración sin hacer cambios en los valores de los parámetros.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?