NHA2779004-11

Visualisation des valeurs moyennes sur l’afficheur

Vous pouvez afficher les valeurs moyennes disponibles à l’écran en naviguant parmi les paramètres d’affichage.
  1. Appuyez sur OK pour parcourir les valeurs moyennes sur l’écran d’affichage.
  2. Le voyant LED indique la dernière valeur moyenne (DM). Les valeurs affichées à l’écran sont kVA, kW et kVAR.
  3. Appuyez sur le bouton Bas pour afficher les valeurs Iavg.
  4. Répétez les étapes pour afficher la valeur moyenne actuelle (PrsDM), la valeur moyenne prévue (PrdDM) et le maximum de valeur moyenne (MD).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?