NHA2779006-11

Mittelwerte auf dem Displaybildschirm anzeigen

Sie können die Mittelwerte auf dem Displaybildschirm anzeigen, indem Sie durch die Anzeigeparameter navigieren:
  1. Drücken Sie auf „OK“, um auf dem Displaybildschirm zu den Mittelwerten zu navigieren.
  2. Die LED zeigt den letzten Mittelwert (DM) an. Die auf dem Bildschirm angezeigten Werte haben die Einheiten kVA, kW und kVAR.
  3. Drücken Sie auf die Abwärtstaste, um Iavg-Werte anzuzeigen.
  4. Wiederholen Sie die Schritte, um den aktuellen Mittelwert (PrsDM), den prognostizierten Mittelwert (PrdDM) und die Werte für den maximalen Mittelwert (MD) anzuzeigen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?