NHA2779005-11

Visualización de valores de demanda en la pantalla de visualización

Los valores de demanda mostrados en la pantalla de visualización se ven desplazándose a través de los parámetros de la pantalla.
  1. Pulse OK para desplazarse hasta los valores de demanda de la pantalla de visualización.
  2. El LED indica la última demanda (DM). Los valores mostrados en la pantalla indican kVA, kW y kVAR.
  3. Pulse el botón de flecha abajo para visualizar los valores de Iavg.
  4. Repita los pasos para visualizar los valores de demanda presente/actual (PrsDM), la demanda pronosticada (PrdDM) y la demanda punta (MD).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?