Configuração de Parada SIL, Categoria de parada 1, Categoria de fiação 3/4
A Categoria de parada 1 é definida como “uma parada controlada com energia disponível para os mecanismos da máquina a fim de atingir a parada e, depois, a remoção da energia, quando a parada for atingida”.
Quando a parada de emergência é acionada, o comando de parada é enviado primeiramente para um dispositivo externo (como um PLC ou uma unidade). Dessa forma, o processo é interrompido de maneira controlada, não por meio da remoção imediata da alimentação. Após um tempo predefinido, o comando de parada SIL é enviado ao SIM para desenergizar as cargas nos avatares SIL do grupo SIL associado.
Para a configuração, a recomendação é usar um PLC para ajudar a garantir que o processo seja interrompido corretamente antes da parada SIL.
O comando de parada pode ser passado diretamente para uma entrada digital do PLC ou para um avatar do Módulo de E/S digital do TeSys™ island utilizando uma de suas entradas digitais lidas pelo PLC. Mediante o recebimento de uma entrada de comando de parada, o PLC inicia uma parada controlada emitindo um comando de parada operacional para o avatar do TeSys island de destino.