8536IB1904DE-04

SIL-Stopp, Stopp-Kategorie 1, Konfiguration Verdrahtungskategorie 3/4

HINWEIS: Sicherheitsanforderungsstufe gemäß der Norm IEC 61508. Verdrahtungskategorie 3/4 gemäß ISO 13849. Stopp-Kategorie 1 gemäß EN/IEC 60204.

Die Stopp-Kategorie 1 ist definiert als „gesteuertes Stillsetzen, wobei die Energiezufuhr zu den Maschinen-Antriebselementen beibehalten wird, um das Stillsetzen zu erzielen. Die Energiezufuhr wird erst dann unterbrochen, wenn der Stillstand erreicht ist“.

Wenn der Not-Halt ausgelöst wird, wird der Stopp-Befehl zuerst an ein externes Gerät gesendet (z. B. an eine SPS oder einen Umrichter). Anstatt durch eine sofortige Unterbrechung der Energiezufuhr wird der Prozess auf diese Weise kontrolliert gestoppt. Nach einer vordefinierten Zeit wird der SIL-Stopp-Befehl an das SIM gesendet, um die Lasten auf den SIL-Avatars in der zugehörigen SIL-Gruppe zu deaktivieren.

Für die Einrichtung wird eine SPS empfohlen, mit der sichergestellt wird, dass der Prozess korrekt angehalten wird, bevor der SIL-Stopp eintritt.

Der Stopp-Befehl kann direkt an einen SPS-Digitaleingang bzw. an einen Digitaleingang eines TeSys™ island-Digital-E/A-Modul-Avatars geleitet werden, der von der SPS gelesen wird. Nach dem Empfang des Stopp-Befehl-Eingangs initiiert die SPS ein gesteuertes Stillsetzen, indem sie einen operativen Befehl „Sicherer Betriebshalt“ an den betreffenden TeSys island-Avatar sendet.

Stopp-Befehl, Verdrahtungskategorie 3/4

Avatar A1

Verdrahtungskategorie 3/4, Stopp-Kategorie 1

SIL-Gruppe 1

Befehl „Gesteuertes Stillsetzen“ Stopp-Kategorie 1

Motor

SPS

Ungesteuertes Stillsetzen

Operativer Stopp-Befehl

Beispiel: Motor – Zwei Richtungen – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 3/4 – Konfiguration Stopp-Kategorie 1, Verdrahtungskategorie 3/4

Legende für Beispiel: Motor – Zwei Richtungen – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 3/4 – Konfiguration Stopp-Kategorie 1, Verdrahtungskategorie 3/4

Parallelbrücke

S2-Startknopf

Reversierbrücke

Eingang

Spannungsversorgung

Start

Flachbandkabel

Erweiterung

SIL-Schnittstellenmodul (SIM)

Gesteuertes Stillsetzen

Preventa XPS-UAF-Modul

Stopp-Kategorie 1

Not-Halt-Taster (S1)

   
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?