8536IB1904DE-04

Funktionssicherheit

Automatisierungs- und Funktionssicherheitstechnik sind zwei Bereiche, die in der Vergangenheit vollkommen voneinander getrennt waren, in letzter Zeit aber immer enger miteinander verknüpft werden.

Entwicklung und Installation von komplexen Automatisierungslösungen werden durch die Integration von Sicherheitsfunktionen vereinfacht.

Die technischen Anforderungen an die funktionale Sicherheit sind normalerweise von der Anwendung abhängig.

Das Anforderungsniveau ergibt sich aus dem Risiko- und Gefahrenpotenzial, das die jeweilige Anwendung mit sich bringt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?