8536IB1904DE-04

Diagnostische Überwachung

Da die diagnostische Überwachung auf Anforderung der Sicherheitsfunktion sofort aktiviert wird, sollte die Gesamtzeit von der Erkennung des Fehlers bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die Maschine in einen nicht gefährlichen Zustand versetzt wird, kürzer sein, als die Zeit, die man braucht, um den Gefahrenbereich zu erreichen.

Gemäß ISO 13849-2, 9.2.3 für Kategorie 2: Die MTTFd * der Überwachungseinrichtung sollte größer als die Hälfte der MTTFd der Logik sein. Der Beitrag des TeSys island zur MTTFd der diagnostischen Überwachung ist MTTFd > 100 Jahre.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?