Typische TeSys™ island-Struktur
Die nachstehende Abbildung zeigt ein Beispiel für ein TeSys™ island, das aus zwei SIL*-Gruppen besteht. Die Zusammensetzung der Insel wird über die digitalen TeSys island-Tools in Übereinstimmung mit den Funktionsanforderungen des Benutzers festgelegt.
|
|
SIL-Gruppe 1 |
|
Avatar A4 |
|
|
SIL-Gruppe 2 |
|
Verdrahtungskategorie 1, Stopp-Kategorie 0* |
|
|
Avatar A1 |
|
Verdrahtungskategorie 2, Stopp-Kategorie 1* |
|
|
Avatar A3 |
SIL-Gruppe 1: Enthält einen Avatar, der zwei SIL-Starter umfasst, z. B. einen Avatar „Motor – Zwei Richtungen – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 1/2“ (Avatar A1). Der tatsächliche Motor ist mit diesen SIL-Startern verdrahtet und folgt der Avatar-Logik und den operativen Befehlen der SPS, die über den Feldbus gesendet werden. Der SIL-Stopp-Befehl kommt vom Not-Halt-Taster, der mit dem SIL-Schnittstellenmodul verdrahtet ist (Verdrahtungskategorie 1). Er veranlasst die SIL-Starter, die Last zu deaktivieren und in den sicheren Zustand zu wechseln (das Schütz wird geöffnet und der Motor wird deaktiviert).
SIL-Gruppe 2: Enthält zwei Avatars, z. B. einen „Schalter – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 1/2“ (Avatar A3) und einen „Motor – Eine Richtung – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 1/2“ (Avatar A4). Beide Avatars umfassen einen einzelnen SIL-Starter. Beide Avatars folgen der Avatar-Logik und den operativen Befehlen der SPS, die über den Feldbus gesendet werden. Der SIL-Stopp-Befehl kommt vom externen Preventa™ XPS-Modul (oder Entsprechung), das mit dem SIL-Schnittstellenmodul verdrahtet ist. Er veranlasst die SIL-Starter, die Last zu deaktivieren und in den sicheren Zustand zu wechseln (Verdrahtungskategorie 2).