8536IB1904DE-04

SIL-Stopp, Stopp-Kategorie 1, Verdrahtungskategorie 2

Beispiel: SIL-Stopp, Stopp-Kategorie 1, Verdrahtungskategorie 2 *

Legende für Beispiel: SIL-Stopp, Stopp-Kategorie 1, Verdrahtungskategorie 2

Mechanische Verriegelung

Eingang

Parallelbrücke

Start

Reversierbrücke

Erweiterung

Flachbandkabel

Gesteuertes Stillsetzen

SIL-Schnittstellenmodul (SIM)

Stopp-Kategorie 1

Spannungsversorgung

Vorgeschalteter Leistungsschalter

Not-Halt-Taster (S1)

SPS

S2-Startknopf

Buskoppler

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?