8536IB1904DE-04

Verdrahtungskategorie 2

Das sicherheitsbezogene Sensorelement wird mit einem Preventa XPS-Modul (oder Entsprechung) verdrahtet. Die Ausgänge des Preventa XPS-Moduls (oder Entsprechung) sind mit den Eingängen „SIL-Eing.“/„SIL Gemeinsamer“ des SIL*-Schnittstellenmoduls verdrahtet.

Um die Anforderungen von Kategorie 2 zu erfüllen, muss die Spiegelkontakt-Rückkopplung (Spiegel-E/A) von einem Preventa XPS-Modul (oder Entsprechung) überwacht werden, das die externe diagnostische Überwachung des Spiegelkontakts durchführt. Wenn sich der Spiegelkontakt bei Stopp nicht schließt, wird der nächste Neustart für alle SIL-Starter in der SIL-Gruppe verhindert.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?